结果:找到"HC-49SMD, Crystal, -40C to 85C, 49SMD晶振, 工业温度,",相关内容1000条
  • YXC时钟解决方案丨工业级PDA高精度导航定位
  • 工业级PDA是指能到达防尘、防水、防摔三防等级,并具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理和自动传输等功能的移动智能终端。为满足如农业、铁路、空间、勘测与绘图等复杂环境领域的需要,目前高端工业级PDA普遍具备高精度的导航定位功能,支持GPS定位信息获取、GPRS信息传输、GIS显示、GPS导航等。图:工业级手持PDA设备由于工业级PDA实际作业场景中存在各种干扰源,如电磁干扰、温度变化等,这些干扰源会对导航定位功能的精度产生负面影响。为保证导航定位功能在各种环境下都能正常工作,一个高稳定性的时钟源是必不可少的,YXC温补晶振(TCXO)则提供了理想的时钟解决方案。温补晶振在普通有...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-07 17:11:00
  • 晶振为什么会出现温漂问题?
  • 众所周知晶振是现代电子产品中不可缺少的一款电子元件,同时它的分类可细分为多类,大类,细分类。在使用晶振的过程中总会遇到那么一些问题,如停振,不振,漂温等各种问题。今天的内容主要就是给大家介绍一些关于漂温的问题。晶振除了压电效应以外,还有一个不能被忽略的特性,就是温漂。晶振的振荡频率会随着环境温度的变化发生微小的偏移,这是晶振固有的特性。正是由于温漂的存在,普通有源晶振的精度很难做的很高,常见的晶振精度多为40ppm,20ppm,很难做到10ppm以下。这种精度在一些对晶振精度要求不高的场合,如微处理器的时钟输入等,完全能够满足需求。但是在无线通信,蜂窝应用,广播电视等应用领域,需要时钟精确同...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,漂, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-12-19 11:02:00
  • 晶振焊接前为什么一定要了解它的温度范围
  • 在电子元件行业中晶振行业最为复杂。因为晶体本身的关系对参数要求也非常严格,不同的产品用到的晶体参数不同,像一些消费类的产品所用到的晶振相对要求要低很多,而一些高精密的产品如通讯类产品,仪器类等参数要求就要高很多,特别是在温度系数有要求下,就需要用到高精密的温补晶振。稍微了解晶振知识的朋友都知道,晶振的温度系数是很多厂家比较看重的,不管是产品生产过程中还是使用的情况下,卷盘装的贴片晶振厂家都是使用自动贴片机来进行产品焊接,使用自动贴片机就要进行波峰焊接,波峰焊的温度正常都比手工焊接的温度高,所以这就是为什么很多客户问我们有没有宽温晶振的原因。而且有些客户设计的产品还需要过高温锡炉,这里就要涉及...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 焊接 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-03-22 17:00:00
  • 工业级晶振与民用级晶振分别应用在哪些领域呢?
  • 晶振行业的人都知道晶振分类很多,因为不管是陶振晶振还是石英晶振,还是石英晶体振荡器,而石英晶体谐振器都被不同的人称之为是晶振。以至于很多时候大家都搞不清了,一般普通晶振被称之为是民用级晶振,那么到底什么是工业级晶振呢?工业级晶振是指性能达到工业现场使用标准的晶振,主要表现在工作温度范围高达-40-+85℃,具有较强的防震功能、稳定性要比普通的晶振好,并且可由两个极限温度的频差可算出最小温度频飘可以做到20PPM,这个数值越小,相对的该产品质量也越好,当然在成本上也是高了很多的。工业级晶振与普通民用级晶振比有什么区别呢?与民用级晶振相比,工业级晶振在工作温度方面可以达到-40—+85℃,而民用...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 民用级 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 16:04:00
  • 还在分不清温补、压控温补吗?8种晶体振荡器类型解读
  • 晶振,电子产品都得依赖的一款电子器件,它是通常应用到一些高端电子产品当中。它一般分为两大类,无源晶振和有源晶振,但对于有源晶振这块,如果按晶振的功能和实现技术分类,可以分为哪几种呢?下面由扬兴晶振厂家给大家介绍:01普通晶振普通晶体振荡器(SPXO)是最简单的晶体振荡器,它是由晶体元件与振荡电路按设计要求,集成装配在PCB电路板上并用金属外壳封装而成的频率器件,通常用作微处理器的时钟器件。02温补晶振温度补偿晶体振荡器(TCXO),在晶振内部采取了对晶体频率温度特性进行补偿,以达到在宽温温度范围内满足稳定度要求的晶体振荡器。一般模拟式温补晶振采用热敏补偿网络。补偿后频率精度更高,,由于其良好...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 荡器 压控 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-11-24 17:24:00
  • 立创商城最受欢迎晶振品牌-YXC扬兴晶振:HC-49US热销晶振体积推荐
  • 深圳扬兴科技有限公司创立于1986年7月,在晶振领域已有三十余年行业经验,是一家专业的晶振生产厂商。深圳扬兴定位是一家更懂客户需求的频率方案服务商,通过ISO9001企业质量管理体系认证,拥有自主品牌YXC,品牌创立至今约十年,是知名国产晶振品牌;在行业内拥有极高的知名度和美誉度,并畅销国内外。产品具有稳定高度、通过ROHS认证及REACH认证。立创商城最受欢迎晶振品牌-YXC扬兴晶振,HC-49US热销晶振体积:HC-49US3.579545MHZ20PF20PPM:https://item.szlcsc.com/2564.htmlHC-49US4MHZ20PF20PPM:https://...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: HC-49US 扬兴 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-04-27 14:41:00
  • 转卖贴片无源晶振14.31818MHZ,HC-49SMD,于RJ11
  • 之前元器件买错了,本想先放着,总会有用到的时候.无奈放了半年了一直没机会用.故此转卖给有需要的朋友.器件名称:无源晶振14.31818MHZ,封装:HC-49SMD数量:500立创链接:https://item.szlcsc.com/71798.html单买价格:150器件名称:RJ11,6P6C封装:插件,90°数量:430立创链接:https://item.szlcsc.com/78991.html单买价格:220总价:370两样一起优惠价:340有需要的可以考虑下
  • 所属专栏: 二手交易 标签: 14.31818MHZ, HC-49SMD , RJ11 , 6P6C 发帖人:一天95 发帖时间:2018-08-24 15:47:00
  • HC-49SMD晶振,工业温度/IndustryTemperature(-40Cto+85C)Cr...
  • IndustryTemperature工业温度(-40Cto+85C)CrystalCollection:1.3.8mmheight4MHz,±20PPM,20pF,8MHz,±20PPM,20pF,12MHz,±20PPM,20pF,16MHz,±20PPM,20pF,20MHz,±20PPM,20pF,2.3.0mmheight16MHz,±20PPM,20pF,
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: HC-49SMD, Crystal, -40C to 85C, 49SMD, 发帖人:FunnyNYPD 发帖时间:2017-11-29 02:22:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: